30.12.2017 19:12 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo RaGu89 Ich habe mich mal mit deinem Programm auseinander gesetzt. Ich habe noch einige Änderungen und Anpassungen darin vorgenommen.
Die Lösung für den Total Zähler hat mir ein Beitrag von Ixo65 gebracht. Ich habe das so gelöst das immer beim schliessen von Ventil 1 oder Ventil 2 der Verbrauch addiert wird. Hier der Link zum Beitrag. Analogwert mit letzten wert addieren Vielleicht kannst du ja noch ein paar Sachen gebrauchen von dem was ich Angepasst habe. Bin auch noch Relativ neu in der Logo Welt daher sind solche Projekte eine gute Übung. Gruss O l i v e r
Dateianhang171227_Abfuellanlage.zip (87 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.01.2018 13:48 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Danke Oliver, das war eine wertvolle Hilfe!! Gutes neues Jahr... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf