01.01.2018 16:42 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, zunächstes ein gsundes neues Jahr!! ich habe auch einen PT100 und ein AM2 RTD. Habe mir eine Anzeige der Temperatur auf das Display der Logo gelegt, da passt die Temperatur extakt mit einem Kontrollthermometer überein. Wenn ich allerdings aufheize und den Online Test beobachte, steigt der physikalische Wert unten links über dem Infofenster schneller wie die Temperatur in meiner Meldungsanzeige und zwar mit steigender Temperatur gehen die Werte immer weiter auseinander. Daher stimmen meine eingegebenen Schwellenwerte nicht. Muss ich die Schwellenwerte mit dem Gain ausrechnen und eingeben? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangaSudhaus3.1 (2).zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: bier1903 am: 01.01.2018 16:44:25Zuletzt bearbeitet von: bier1903 am: 01.01.2018 17:09:47Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01.01.2018 23:25:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.01.2018 16:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Mach mal bitte einen Screenshot vom dem Block und kreise den Wert ein, welchen du meinst. |
Folgen Sie uns auf