25.01.2018 16:20 | |
Beigetreten: 08.09.2017 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
hi, beim Importieren einer Rezeptur durch den Button der Rezepturanzeige in Runtime taucht dieser Fehler auf. (siehe Bild 1.png) Habe diese kurz davor exportiert. In dem LogFile. (siehe log.png) steht "Probably ID already exists", also habe ich die csv Datei gändert. (siehe Bild 2.png). und beim erneuten Versuch hat es es geklappt. (siehe Bild 3.png). Jetzt zu meiner Frage gibt es irgendwo in TIA eine Einstellung wo ich die Datensätze in der Rezeptur mit denen der csv Datei überschreiben kann? Konnte bisher nichts finden. Danke schon im voraus für etwas Hilfe. OeA DateianhangBilder.zip (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf