29.01.2018 15:57 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
ein großes Fragezeichen ist bei mir die Astrofunktion i finde diese nirgends geschweige denn bin ich in der Lage diese zu realisieren. lg |
29.01.2018 16:01 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Tom4bi9, im Forum habe ich schon von der ein oder anderen Automatisierung mit der LOGO! für Hühner gelesen. Vielleicht geben Dir die Threads aus dem Suchergebnis ein paar Anregungen: Hühner Viel Spaß |
29.01.2018 16:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32989 Bewertung: (4076)
|
Habe dir mal einen Anfang erstellt. Für die Astrouhr muss du nur noch deine Geodaten eintragen.
DateianhangHühnerwagen_Astro_0BA8.Standard.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf