29.02.2016 15:22 | |
Beigetreten: 01.08.2012 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versuche gerade per Script das Variablenarchiv auszulesen, die Daten zu verarbeiten und das Ergebnis dann auf einem Netzlaufwerk (NAS) ablegen. Nun zu meinem Problem. Wenn ich die Daten auf meinem lokalen Netzwerk abloegen will, dann funktioniert die Namensauflösung auf mein NAS und alles ist I.O. Nun steht die Anlage aber später an einem anderen Ort, und die Verbindung wird über VPN aufgebaut. Leider funktioniert zwischen zwei Fritzboxen die Namesauflösung nicht und somit habe ich nur eine IP-Adresse. Das Comfort Panel lässt aber keine IP-Adresse zu \\192.168.0.10\Panel_Daten. Sonder nur über Namensauflösung \\nas\Panel_Daten Gibt es eine Möglichkeit das trotzdem zum laufen zu bekommen. Z.B. über eine hosts Datei wie auf dem Windows PC Danke Gruß Alex |
01.03.2016 10:27 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 13729 Bewertung: (1728)
|
Hallo Loipe Auf ein NAS wird schwierig. Alle Lösungsvorschläge ein Panel ins Netzwerk zu integrieren beziehen sich immer nur auf Windows Rechner. Auch ist hier immer die Windows Ce Version entscheidend. Also mit V6 hast du am wenigsten Probleme, V3 können nicht auf Win Vista oder Win7 koppeln und V5.0 nicht auf Server 2008 oder neuer. Hier ein FAQ zu TIA Portal und einer für Classic Flexible: Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden?
HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf