13.02.2018 23:50 | |
Beigetreten: 12.01.2015 Letzter Bes: 14.02.2018 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Nabend, welchen Ethernet Type wird vom S7 Protokol / ISO genutzt, wenn vom Transport Layer 4 ISO Transport(und kein Network Layer 3) direkt auf Data Link Layer 3 Ethernet aufgesetzt wird? vgl. Bildchen / Anhang roter Kasten. Es geht also nicht um die Variante mit RFC1006! Besten Dank Beste Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.02.2018 09:11:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.02.2018 13:07 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo JensB, ich habe schon mal versuchsweise eine ISO-Transportverbindung aufgebaut und die Kommunikation mit wireshark aufgezeichnet. Trace anbei. So wie ich das sehe, gibt es kein Typ Feld, sondern bei 802.3 nur eine Längenangabe im Frame. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird beim RFC1006 das ISO Transportprotokoll in den Nutzdatenbereich des IP Paketes eingepackt. Gruß Eleu DateianhangISO_Transport.zip (195 Downloads) |
Folgen Sie uns auf