04.08.2008 09:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo eekinci, ob als integer, oder hex, kann ich dir nicht genau sagen. das kann man aber einfach testen. ich kann mir vorstellen, wenn du das merkerwort als integer in der symboltabelle anlegst, geht das auch mit integer, ansonsten wird es im hex-format auch klappen. einen instanz-DB ruft man folgendermassen auf: CALL FB1, DB1 ist der instanz-DB nicht vorhanden, wird er mit dem aufruf angelegt. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.08.2008 06:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich meine es kommt darauf an, was du damit anstellst. vergleichsoperationen werten das vorzeichen mit aus. jedoch kann ich mir nicht vorstellen, daß der bausteinaufruf das negative vorzeichen auswertet. ich denke, das verhindert schon der compiler... bin mir da aber nicht sicher. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf