04.08.2008 09:58 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
master-master-verbindungen kann man auch mit einer profibus-FMS verbindung realisieren. dazu benötigt man dann allerdings noch den CP345-5 (6ES7 315-2AF03-0AB0). viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.08.2008 06:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
Hallo J_Bell, danke für den hinweis. da war ich wohl etwas verpeilt. es ist die 6GK7 343-5FA01-0XE0 und somit auch der CP343-5... da stimmt ja gar nix, bei meinem posting... au weih, die letzten zwei wochen waren einfach zu hart. ich brauch urlaub... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.08.2008 10:28 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hi Sven, glaub mir.. Urlaub ist immer eine gute Idee... ich will auch!!! Viele Grüße J_Bell |
05.08.2008 12:13 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
na dann lass uns mal urlaub machen... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf