20.08.2008 20:18 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke Fux das hat mir schon mal witer geholfen. Hab das ganze mal so umgebaut das ich noch manuell schalten kann. Einziges Problem, wenn die Einschaltsperre abgelaufen ist und der Eingang (Signal von Hygrometer) immer noch aktiv ist läuft die Beregnungsanlage nicht automatisch wieder an. Das Signal vom Hygrometer muß einmal aus und wieder eingeschaltet werden dann klappt es. Wie kann ich das noch umgehen? Im Anhang mal die Datei. So langsam wird es Gruß Robby DateianhangBeregnungaanlage mit Sperre.zip (152 Downloads) |
20.08.2008 23:25 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Quattro181 ! Das problem liegt teilveise im simulation des schaltungs. Ich habe hier einigen verenderungen gemacht. Hoffentlich funktioniert es jetz als geplant. Im virklichkeit sollte es mit dem Ein-Aus Schalter von dem Hygrostat funktionieren, veil das Luftfeuhtigkeit steigt unter dem Beregnung, und der Schalter geht aus. Grusse Solver DateianhangBeregnungaanlage mit Sperre_ver2.zip (145 Downloads) |
21.08.2008 10:39 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo Quattro181, ich würde sagen Du kannst Dir das RS B003 sparen. Verbinde den B005 direkt mit B002, dann müsste es gehen. |
Folgen Sie uns auf