29.06.2018 08:57 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo MarHar, Grundsätzlich kann ich dir als Beispielprojekt die PCS 7 Unit Templates empfehlen. Dort wird zum Beispiel mit CMTs gearbeitet, es gibt eine einheitliche Namenskonvention der CMTs und der TH, separate Projekte für AS und OS und vieles mehr. Um es kurz zu machen, dort werden die Empfehlungen aus dem Kompendium Teil A umgesetzt. Leider sind aktuell nicht mehr alle Projekte der Unit Templates frei verfügbar, daher würde ich dir das Projekt "PCS 7 Unit Template am Beispiel der Chemischen Industrie "Rührkesselreaktor mit Kalman-Filter" empfehlen. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf