20.07.2018 11:25 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (2) |
Ok Danke. "uaQueryArchiveByName" direkt auf eine Sicht geht bei mir so nicht. Habe daher eine Support-Anfrage gestellt. Falls ich eine positive Rückmeldung bekomme, werde ich diese hier anfügen => Antwort Siemens : ".. Die Handles sind hier immer auf eine Tabelle verbunden. Daher ist mit C-Skript kein Zugriff auf Sichten möglich. Die WinCC Option UserArchive ist nicht vergleichbar mit einer relationalen Datenbank. Die Sichten hier sind SQL-Views nachempfunden und dienen hauptsächlich der Bearbeitung im UserArchiv Control. ... Alternativ ist die "Abfrage für Anwenderarchive" über VBS und OLE DB-Provider mit der Option WinCC/Connectivity Pack möglich: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746336/39106454027 .." Es ist also eine Nutzung der Sichten über Skripte NICHT möglich (Stand WinCC V7.4). Es bleibt nur die direkte Verbindung zur Datenbank über OLE DB-Provider (z.B. über ODBC-Datenquelle) oder einzelne Abfragen auf Tabellen und händisch die Relationen zusammenbauen. |
Zuletzt bearbeitet von: Honduk am: 20.07.2018 16:12:46 |
|
Folgen Sie uns auf