30.07.2018 09:04 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo AutoGen_5852197, das Format der Adressen kann man nicht ändern, diese werden durch die GSD-Datei festgelegt. Mit PCS 7 können einzelne Datensatz gelesen oder geschrieben werden, hierzu werden die Systemfunktionen "RDREC" und "WRREC" verwendet. Weitere Informationen zu den beiden Bausteinen findest du im Handbuch "SIMATIC System- und Standardfunktionen für S7-300/400 - Band 1/2". Die Alternative dazu wäre, du erweiterst meine oben genannte Schaltung, indem du vor den beiden "W_DW"-Bausteine ein "BO_W"-Baustein davor setzt. Anbei findest du mein Beispiel CFC-Plan. Ich würde dir empfehlen den zweiten Weg zu nehmen. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 30.07.2018 09:09:20 |
|
Folgen Sie uns auf