22.09.2017 07:36 | |
Beigetreten: 13.09.2005 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (1) |
Im PullDown-Menu oben links von Sm@rtclient.exe gibt es einen Menupunkt "Transfer files... Ctrl-Alt-Shift-E". Dieser ist leider abgegraut -> Anhang Frage wie kann man diese Funktion aktivieren und nutzen? Ich möchte z.B. DataLogs einer unterlagerten S7-1500er via TP 1500 Comfort Panel (IE-Browser) und Sm@rtClient auf den fernen Rechner (wo der Sm@artClient läuft) runterladen. Das TP 1500 hat 2 IP-Adressen: Ev. hat jemand dies schon gelöst/realisiert. Freue mich auf einen Tipp. Grüsse Hansruedi |
22.09.2017 12:35 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo Hans, dies ist mit Sm@rtClient leider nicht möglich.
rh1990 |
Zuletzt bearbeitet von: rh1990 am: 22.09.2017 12:35:29 |
|
22.08.2018 06:30 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 7959 Bewertung: (162) |
Neue Frage von AutoGen_546977 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Variablenarchiv vom Panel auf einen entfernten PC transferieren gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf