10.09.2018 08:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, in folgendem Thread wird diese Frage bereits einmal aufgegriffen, aber unter einem anderen Blickpunkt: Hardwarekonfiguration mit Advanced Engineering System erzeugen Ich möchte aus einer Messstellenliste meine Hardwarekonfiguration ableiten, es wird Profinet verwendet, allerdings kann ich in AdvES unter der Hardwarezuordnung keine Profinet-Teilnehmer auswählen. Umgangen habe ich dieses Problem, indem ich in der Tabellensicht PLS die Bestellnummer der verwendeten Baugruppen direkt eingetragen habe. Als Subnetz wähle ich dann das Profinet-Subnetz aus, allerdings wird mir dann der Fehler angezeigt, dass das Globale Subnetz "Profinet" nicht bekannt wäre, wenn ich nichts eintrage, meckert der Export-Assistent, dass eines fehlt. Demnach kann ich da eintragen was ich möchte, es ist immer falsch... Was kann ich dagegen tun, bzw. ist es überhaupt vorgesehen, Hardwarekonfiguration von Profinet in AdvES zu projektieren? |
Folgen Sie uns auf