24.09.2018 12:54 | |
Beigetreten: 17.05.2018 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich möchte ein Icon als Typ in einer Bibliothek anlegen (WinCC Pro. V15). Das Icon soll auch Animationen haben wie z.B. das Ändern des Farbverlaufs. Wenn ich mir ein Objekt in ein normales Bild einfüge (z.B. einen Kreis), kann ich dies über "Eigenschaft animieren" problemlos lösen (siehe Anhang1.png). Möchte ich dies für einen Typ (auch ein normales Objekt - z.B. Kreis) in der Bibliotheksansicht machen, so steht mir unter Animation diese Option nicht zur Verfügung: Siehe Anhang2.png
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie man das für einen Typen lösen kann? Muss ich die Eigenschaften nach außen ziehen und dann extern dynamisieren? Das wäre wenig sinnvoll, weil ich mir ja die Arbeit gerade durch die Verwendung von Bibliotheksobjekten vermeiden möchte. Vielen Dank für die Unterstützung. DateianhangAnhang.zip (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 24.09.2018 14:04:28Bilder entfernt und als Zip-Archiv angehangen. |
|
Folgen Sie uns auf