18.10.2018 02:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Eine letzte Frage noch zu diesem Baustein.
edit ------------------------------------- habe versucht über den dynamikdialog die farbe mit ".userstatus" zu belegen, damit sie über den cfc-baustein gesetzt werden kann. das funktioniert aber auch nicht. Was ich beim Konfigurationsdialog nicht begreife: warum kann ich bei den ausgewählten Eigenschaften, linke Spalte, mehrere Eigenschaften zuweisen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: User3270 am: 18.10.2018 04:35:08Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 24.10.2018 15:13:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.10.2018 20:17 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 492 Bewertung: (82) |
Ich habe mal ein Dokument mit ein paar Screenshots erstellt, wie die zweite Variante umgesetzt werden könnte.DateianhangPCS7-Anwenderobjekt.pdf (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf