20.11.2018 11:28 | |
Beigetreten: 14.04.2011 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Christoph, wir haben jetzt bei unseren Programmiergeräten immer wieder die Probleme das die Einstellungen aus dem Security Controller verschwinden und nicht mehr existieren. Dadurch geht die Funktion "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten..." mit "Durchsuchen" nicht mehr und jegliche Verbindungen im TIA zu iwelchen Geräten funktioniert auch nicht mehr. OS ist Win10 Build 1803 32GB RAM TIA V15.0 Upd1 Es funktioniert leider auch nicht wenn man von einem lauffähigen Rechner den SecurityController-Ordner kopiert auf ein defektes System... es scheint dann zwar das alle Einstellungen wieder vorhanden sind, aber die Funktionen sind nicht gegeben. Wie können wir das Problem in den Griff bekommen? liegt das an Win-Updates? Muss TIA Portal komplett deinstalliert werden und anschließend neuinstalliert? Vielen Dank für deine Hilfe... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/20/2018 3:01:07 PMNew subject after splitting |
|
20.11.2018 11:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980)
|
Hallo, in diesem Fall wird es zu 90% an den Windows Updates liegen. Die Version Windows 10 1803 ist nicht koompatibel mit TIA V15, da müsstet ihr auf TIA V15.1 gehen. Ihr könnt auch das SeconFix für Windows 10 1709 mal probieren ob das was hilft. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755067 Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf