13.12.2018 20:21 | |
Beigetreten: 10.12.2018 Letzter Bes: 19.09.2020 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, die Confirmation of your email address für TIA V15 Trial mit Exportbeschränkung erhielt ich in Sekunden. Download, Installation funktionierte problemlos. Projekterstellung mit Hardware, Topologie, Programmierung, Prodiag, Visualisierung funktioniert genaus gut, sehr Gut. Warum eine weitere Download Freigabe für SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 mit Exportbeschränkung ? Und warum dauert die Bestätigung so lange ? Mit freundlichen Grüßen Ingo Habermann ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.12.2018 07:09:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
13.12.2018 21:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
Ich habe nicht die Dauer angezweifelt, sondern die Tatsache dass man sich für jeden Download wieder extra freischalten lassen muss. |
13.12.2018 21:48 | |
Beigetreten: 10.12.2018 Letzter Bes: 19.09.2020 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Würde es sehr Begrüßen, wenn ich bis morgen Mittag die Freigabe zum Downloaden habe. |
Folgen Sie uns auf