23.12.2018 14:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Für die LOGO!8.2 mit FS01 benötigst du mindestens LSC V8.1. Wenn du Probleme mit der LSC 8.2 hast, dann ist die Installation nicht in Ordnung. Mit MAC sind da fast immer Probleme. Da ich mich mich MAC nicht auskenne, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Und von MAC gibt es so viele verschiedene Versionen. Mac OS X Installations HinweiseNach dem Download starten sie: setup.exe Hinweis
Du wirst von Siemens keine Unterstützung bekommen, wenn du andere Version als die oben genannten hast.> Edit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.12.2018 14:32:30 |
|
Folgen Sie uns auf