05.01.2019 16:26 | |
Beigetreten: 26.12.2017 Letzter Bes: 14.05.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, Ich bitte dich um Unterstützung zu folgendem, Ich versuche von einer Logo8 (1) zur anderen Logo8 (2) via Netzwerk verbunden einen Zustand (on / off ) auf dem Dysplay der Logo8 (2) anzuzeigen. Hierzu habe ich dein Beispiel in Test.zip versucht abzuleiten, komm aber nicht weiter wie ich den Zustand Q1 von Logo8 (1) an Logo8 (2) übertragen und anzeigen kann. (im Anhang das Pgm und dein Besipiel Test.lnp ohne wmv) Mit besten Grüssen und Dank vorab PwrofLogo ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLogo8_Pumpensteuerung.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06.01.2019 09:50:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.01.2019 17:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Bitte schön....
DateianhangProject_Plaza_23_V01_M04_V2.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.01.2019 17:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf