04.02.2019 20:22 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Albis, leider kommt das Bedienterminal-Handbuch K23 nur in englischer Sprache. Haben Sie eine Idee wie ich es auf Deutsch bekommen kann ? MfG Bohti ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 2/5/2019 11:47:16 AMNew subject after splitting |
|
05.02.2019 07:47 | |
Beigetreten: 04.06.2010 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 370 Bewertung: (125) |
Dear Bohti, The complete INTEGRAL AS1000 range has been phased-out about 13 years ago. There is no Head Quarter support available anymore. Maintaining such old installations may be a difficult task. I therefore recommend to migrate such installations to the current, state of the art Desigo system. There are specific migration solutions available, e.g. to re-use the existing IO modules etc. Please find the very old NBRN documentation in German language attached to this posting. Best regards, Albis Dateianhang022_k23de.pdf (448 Downloads) |
Folgen Sie uns auf