17.01.2019 15:57 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo, der letzte Ladebefehl vor Direkt-Aufruf eines Timers muss ein gültiger S5TIME-Wert sein. SI benutzt den geladenen Wert im AKKU1 als Zeitwert und Zeitbasis. Schau mal in der Onlinehilfe unter S7 nach. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
17.01.2019 16:03 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.01.2020 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die Rückmeldung. Wieso war dies dann beim S5 Programm nicht auch notwendig? |
22.01.2019 08:07 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Bei Step5 musste auch ein gültiger Timerwert im AKKU1 stehen. Vielleicht sind bei deinem Step7-Programm Zeit-OBs die dazwischenfunken und den AKKU verändern oder es passiert bei sonstigen Bausteinwechseln. Grüße |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
08.02.2019 07:15 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1047) |
Der S5 war das voellig egal ob der Zeitwert gueltig war oder nicht und diese Art einen Timer ohne Zeit- Sollwert zu initialisieren kommt schon mal hauefiger vor in einer S5. Wie Du schon festgestellt hast ist die S7 da ein bischen empfindlicher und die Abhilfe ist in der Tat da einfach vorher irgendeinen gueltigen Zeitwert in den Akku 1 zu laden. BCD Umwandlungesbefehle haben uebrigens auch dasselble problem und wenn man da noch Daumenrad Sollwert Eingeange hat dann meckert die S7 gerne wenn da kurzfristig ungueltige werte reinkommen waehrend es der S5 egal war. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf