29.09.2008 10:20 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (279) |
Hallo Zusammen, ich erhalte die Meldung "Der Baustein FC11 konnte nicht kopiert werden" wenn ich versuche mein Programm in die Steuerung (313C) zu laden. Im FUP Editor wird mir kein Fehlerangezeigt und auch in PLCSIM lässt sich das Programm laden und läuft einwandfrei. Die Hilfe zu dieser Meldung (siehe Anhang) bringt mich nicht wirklich weiter. Habe schon versucht das Problem durch Löschen einzelner Bausteine bzw. Netzwerke weiter einzukreisen. Offensichtlich sind aber mehrere Netzwerke betroffen. Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen? Um wie in der Hilfe aufgefordert die unzulässigen Operanden / Bausteinnummern zu korrigieren müsste ich sie erstmal erkennen. Grüße, Mark DateianhangFehler 33_53888.pdf (94 Downloads) |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
29.09.2008 10:38 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo mark1507, auch mal die Größe und Anzahl der Lokaldaten checken - ist CPU-abhängig. MfG FrankW |
29.09.2008 11:32 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo mark, vielleicht kannst du auch mal den FC11 als quelle hier einstellen. da finden wir vielleicht eine lösung... viele grüße sven |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 29.09.2008 11:33Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 29.09.2008 11:33...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
29.09.2008 15:08 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo mark, ich bin mir da nicht ganz sicher. aber ich glaube, daß eine endgültige prüfung (compilat) erst beim upload auf die entsprechende steuerung stattfindet. es ist natürlich ärgerlich, wenn eine relativ nichtssagende fehlermeldung erscheint und man dann erstmal ziemlich ratlos und meist planlos zu suchen anfängt. ich kann mir allerdings auch vorstellen, daß es relativ schwierig ist, alle CPU'en mit den unterschiedlichsten firmwaren immer im S7 beim speichern zu überprüfen. eventuell nutzt du auch eine ältere S7-Version? viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf