01.02.2019 13:49 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 06.03.2023 Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hab ein paar Fragen die wohl am besten zum Thema TIA Portal passen. [snip] Nächste Frage: wie ist das mit den Nach-Komma-Stellen bei Real-Variablen, ich möchte über einen langen Zeitraum einen Wert aufsummiern, die Werte sind im Bereich 0,000X, ich hab dazu den Addier-Block vom TIA-Portal genutzt irgendwann, hat das Programm die Kommastellen auf eine gekürzt und dadurch immer Null addiert, kann ich sicher vermeiden, indem ich die Zahl vorher multipliziere oder LReal benutze , aber mich würde es trotzdem interessieren wie sich das mit den Komma-stellen verhält. Der aufsummierte Wert lag bei ca 160.000
LGund ein schönes Wochenende ;) Mellotune ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.02.2019 07:00:57Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen |
|
18.02.2019 15:38 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Mellotune, zu Ihrer Frage gibt es im Netz einen Beitrag: Anbei der Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/14844391 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf