18.02.2019 15:54 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Pikador, das von Ihnen geschilderte Problem kann einer der Gründe sein, die im Beitrag 109476392 beschrieben sind. Siehe nachfolgenden Link. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476392 Vermeiden Sie auch bei den Projekten, die Sie einmal mit TIA Portal V15.1 gespeichert und archiviert haben, diese in TIA Portal V14 zu dearchivieren oder zu öffnen. Sollte keiner dieser Gründe die Ursache sein, überprüfen Sie bei Ihrem Betriebssystem den virtuellen Arbeitsspeicher und stellen ihn auf Benutzerdefiniert. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf