Industry Online Support
Technical Forum
30.09.2008 13:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi The Brain, ich habe es jetzt ausprobiert. Anbeidas Testprojekt. Beschreibung der VAT_1: Die Signaldauer von M60.0 "Anlage_EIN_AUS" wird in MD200 "Speicher_Betriebszeit"aufaddiert. Beim Überlauf des SFC64 wird das MD200 auf 0 gesetzt und MD140 "Summe_Std_b_Überlauf"mit 597 Std. aufaddiert. Mit M11.0 "Zeitzähler_reset"kann man alles zurücksetzen Beim CPU "Warmstart" wird die Zeit bei zuvor gestarteter Anlage(M60.0) ebenfalls in MD200 aufaddiert. Vielleicht eine Alternative zu den anderen Betriebsstundenzählern, dieeben nur die Stunden zählen. Gruß Eleu
Hallo, ich habe noch mal eine Änderung vorgenommen, weil es meines Erachtens ziemlich uninteressant ist, wie viele Stunden es bis zum Überlauf dauert. Statt dessen werden jetzt die angesammelten Betriebsstunden zum Zeitpunkt des Überlaufes von SFC64 in MD160 "Betr_Std_seit_Überlauf" aufaddiert. Anbeidie neue Version. Frage: Ineiner VAT kann man eine Time-Variable im Anzeigeformat ZEIT darstellen. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie mandas gleiche Anzeigeformat ZEIT in einem E/A-Feld von WinCC V6.0 darstellen kann (Also dargestellt mit Tage, Stunden, Minuten usw:)? Gruß Eleu DateianhangBetriebsstunden_V2.zip (132 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 01.10.2008 11:45Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 01.10.2008 10:02 |
|
Folgen Sie uns auf