27.02.2019 15:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Orhun1461, es gibt ein Beispielprogramm (Bibliothek) unter dem folgenden Link (Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Rückgabewerte von FBs und FCs nacheinander in einem DB zwischen speichern?): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/43511056 Rückgabewerte werden nacheinander in einem DB gespeichert. Der Datentyp ist zwar Int, das Programm könnte aber für Real geändert werden. Die folgenden Eigenschaften hat das Programm:
Mit freundlichem Gruß |
28.02.2019 07:35 | |
Beigetreten: 16.10.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 134 Bewertung: (12) |
Über einen MOVE-Baustein (bedingt über EN Eingang am Move) den Wert in eine andere Variable schreiben. |
Folgen Sie uns auf