22.03.2019 06:57 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 374 Bewertung: (10) |
Hallo, geht das nur unter WinCC 7.5? @<Verbindungsname>@ConnectionStateEx Verwenden Sie die Variable, um den Status der Verbindung in Runtime zu ermitteln. Was könnte ich unter 7.4 machen? Im Variablenhaushalt hat das Verbindungssymbol ja entweder einen grünen Haken, oder es ist rot. Die Info an sich ist also in WinCC bereits vorhanden, is muss sie nur auslesen... https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/14872462 scheidet aus, denn ich habe mehrere Kunden-SPS, deren Programm nicht geändert werden soll. Ich könnte den Variablenstatus prüfen, aber wenn genau diese 1 dann von der SPS gelöscht werden sollte, klappt die Prüfung ja auch wieder nicht. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.03.2019 11:56:53Link optimiert. If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
25.03.2019 11:43 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (210) |
Hi Alex.P Wenn der Status nicht nach dem FAQhttps://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/14872462geprüft werden kann kannst Du eine beliebige andere SPS Variable nehmen und mit GetTag..State den Satus der Variablen abfragen. Wenn die Variablen gelöscht wird muss Du eine nehmen die nie gelöscht wird. Das Lifebeat Monitoring arbeite nach dem gleichen Schema. Mfg. schufri |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf