29.04.2019 14:28 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Hallo, ich betreibe derzeit in meinem Haus 7 Logos, davon sind 6 Stück Logo 8 und im Netzwerk. Eine andere ist eine ältere Generation und hier erstmal nicht mit im Thema. Für eine bessere Übersicht soll im weiteren Verlauf ein Rasperry PI eingesetzt werden, der zudem zur Videoüberwachung dienen soll. Dabei sollen die Werte der Logo (Raumheizung Einstellung, IST-Werte und Außenfühler), sowie Anzeigen der Lichtkreise mit eingebunden werden. Das TD-Display ist an den Steuerschränken vor Ort und bietet leider nicht soviel Anzeigemöglichkeiten. Wie kann ich die Werte auslesen und der Softwareoberfläche zugänglich machen? Welche Software für den Rasperry wäre von Vorteil?(Smart-Home mit Umstellung zur Videoüberwachung)? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04/29/2019 14:35:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.04.2019 22:11 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Ich glaube das hier wäre was für dich: Frickelzeugs LogoControl. Ich habe damit mal etwas auf einem Raspberry Pi 3 rumgespielt. Man kommt recht schnell zu einem brauchbaren Ergebnis. |
Folgen Sie uns auf