28.04.2019 18:09 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Ich versuche folgende Wochenschaltuhr für Hochtarif- und Niedertarifschaltung zur Steuerung in einem ganzen. Die Zeiten sind folgende: Niedertarif: Montag bis Freitag jeweils von 21:00 - 07:00 , Freitag 21:00 bis Samstag 07:00; Samstags von 12:00 - Montag 07:00 Ich habe mit dem Funktionsbaustein LGF_Time_Switch FB10002 die "Nocken" entsprechend programmiert. Leider hat es immer Fehler darin. Die Problematik liegt beim Hochtarif von Montag bis Freitag, weil dieser immer auf True liegt. Wer schon so was ähnliches Programmiert? Gruss Hagarten DateianhangTimerSwitch.pdf (80 Downloads) |
28.04.2019 21:16 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo MicTsc Hier mal das Programm Gruss DateianhangTrockenraum_Keller V1.7550-03.zip (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf