31.01.2018 10:19 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Bei meinem Kollegen, der die gleiche Installation hat funktioniert es auch, bei mir leider nicht. Installiert ist die V14 SP1 Update 4 |
01.02.2018 14:20 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172)
|
Kann es sein, dass es Unterschiede zwischen den Sprachen gibt (SCL <--> KOP/FUP)? |
Have Fun! |
|
03.05.2019 08:22 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Hallo, ich markiere den gewünschten Baustein rechts im "Anweisungen"-Fenster, und dann F1 Gruß, Jack |
Folgen Sie uns auf