21.05.2019 09:48 | |
Beigetreten: 22.02.2006 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 74 Bewertung: (3) |
Hab ich ja auch gemacht. Die Antwort war: Wir haben hier auch keine anderen Informationen als die, welche in der ODK-Dokumentation mitgeliefert werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen empfehle ich, dass Sie sich an das WinCC Competence Center Mannheim wenden:http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/visualisierungssoftware/scada-wincc/wincc-coc/Seiten/Default.aspx Von dort bekam ich aber bisher (seit letzten Dienstag) keine Antwort... Aber ich frag nochmal nach. LG |
Folgen Sie uns auf