22.05.2019 12:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 2682 Bewertung: (432) |
Hallo FHochfelner, bei OPC UA ist der Startindex für ein Array immer "0". Die Spezifikation sieht nichts anderes dafür vor. So steht es bei Was muss ich bei Arrays und den Datentypen DTL und LDT im OPC UA-Server einer SIMATIC S7-1500 beachten? Das Thema mit dem Startindex tritt auch bei anderen Anwendungen auf. Daher halte ich es so, dass meine Arrays auch nur bei 0 beginnen. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.05.2019 13:19 | |
Beigetreten: 11.02.2016 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für Ihre Antwort. Diesen Umstand müssen wir wohl in Zukunft bei neu erstellten DBs berücksichtigen. |
Folgen Sie uns auf