23.05.2019 18:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33801 Bewertung: (4199)
|
Hier mal ein einfacher Vorschlag.
DateianhangRasenmähertor_0BA8.Standard.zip (119 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2019 10:43 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, eine frage habe ich doch noch.Wenn mein Rassen mäher rausgefahren ist . Wäre es möglich das das Tor dann nach 60 sek wieder zu geht? 1000 Dank |
27.05.2019 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33801 Bewertung: (4199)
|
Da es ja kein Signal gibt, welches anzeigt, dass der Rasenmäher nicht in der Garage ist, kann ich nur Tor aufgefahren als Auslöser für die 1 Minute nehmen.
DateianhangRasenmähertor_0BA8.Standard_V2.zip (115 Downloads) |
03.06.2019 15:27 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ohhh , ja es ist eine 08-0BA0 Dachte die 8 gehört nicht mehr dazu . |
Folgen Sie uns auf