24.05.2019 10:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo allerseits, ich nutze gerade zum ersten mal den Norm_X Baustein im TiaPortal V14 und bin etwas verwundert. Dachte der Norm_X Baustein soll immer nur 0...1 als Ausgang liefern. In Wirklichkeit geht er aber sowohl ins negative als auch über 1 hinaus ins "vielfache", siehe Bild 1&2 PDF. Muss ich also wirklich meine Eingangsgröße vorab selber limitieren? Der ENO funktioniert bei mir auch nicht so wie ich das laut der Hilfe versehe, wenn mein Min Wert größer als der Max wert liegt ist der ENO trotzdem 1, siehe Bild 3 PDF. Auszug Hilfe: "Die Anweisung "Normieren" arbeitet mit der folgenden Gleichung: OUT = (VALUE – MIN) / (MAX – MIN) Der Freigabeausgang ENO liefert den Signalzustand "0", wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: -Der Wert am Eingang MIN ist größer oder gleich dem Wert am Eingang MAX." Gruß Michal DateianhangNicht abgelegte Notizen.pdf (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7192386 am: 05/24/2019 10:13:24 |
|
Folgen Sie uns auf