27.05.2019 08:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo Adrian, wenn die Daten der CSV-Datei nur einmalig in das TIA-Portal importiert werden sollen, um sie dann in die Steuerung zu laden, kann eine Quelle für einen Datenbaustein verwendet werden. Bei der Quelle handelt es sich in diesem Fall um eine Datei, welche den Aufbau und Inhalt des Datenbausteins wiedergibt. Versuche doch einfach mal, über den Befehl "Quelle aus Baustein generieren" im Kontextmenü des Datenbausteins in der Projektnavigation eine Quelle zu generieren. Diese Datei kann dann mit einem Texteditor geöffnet werden. Um Daten aus einer CSV-Datei oder einer Excel-Tabelle in das passende Format zu bekommen können beispielsweise in Excel entsprechende Formeln erstellt werden. Sollen die Werte der CSV jedoch dynamisch in die CPU gelangen, so wird dies deutlich aufwendiger. Möglicherweise könnten die Rezeptfunktionen dafür "missbraucht" werden. Da ich damit noch nicht gearbeitet habe, kann ich allerdings nichts dazu sagen, ob sich die CSV-Datei über den Webserver im laufenden Betrieb ändern lässt. Sonst sehe ich nur die Möglichkeit, eine Software (in einer Hochsprache) zu erstellen, welche die Daten dynamisch über eine Kommunikationsbeziehung (OPC UA, S7-Kommunikation oder offene Kommunikation) an die CPU übergibt. Möglicherweise hilft Dir diese Information schon weiter. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf