30.05.2019 09:14 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hier nochmals als zip (Ist eigentlich eine rar Datei, hab aber umbenannt damit man das hier uploaden kann.) Das Projekt, Die Anleitung vom Sensor und Die Anleitung vom Gateway. DateianhangLogo_Modbus_Sensor.zip (104 Downloads) |
30.05.2019 12:31 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
@ixo65 Ich denke mal, das hat er seinerzeit auch schon nicht verstanden. Ich frage konkret nach, ob er den HT20 angefragt hat, kriege darauf aber keine Antwort. Bei den Preisen wird es noch besser, schließlich spielt das für die Lösung SEIN Problems ja keine Rolle. Und dann ist das Forum noch Schuld, weil er während des Schreibens die gerade hereingekommenen Beiträge nicht sehen kann, obwohl sein Beitrag erst eine Stunde später kam. @Elektrogandalf19 Vielleicht solltest du darüber mal nachdenken, dass die Helfenden hier Freizeit opfern, um auch etwas dazuzulernen oder Lösungsmöglichkeiten für eigene Projekte zu finden. Im Anhang wäre da mal die Variante mit richtigen Abständen zu den Variablen, wobei ich den Unterschied zwischen Bit, Byte, Wort und Doppelwort als Grundwissen voraussetzen würde. Da du ja nur Bildschirmfotos hochgeladen hast, musst du den Rest deines Programmes wieder selber eintippen. Trotzdem viel Erfolg, Scorp DateianhangLumel1.zip (98 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.05.2019 21:08 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Danke trotzdem zu den Lösungsvorschlägen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf