04.06.2019 17:04 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen habe bis dato, wie alle auch, die Updates in regelmäsigen Abständen vom Server gezogen bzw. unsern Kunden den Weg dorthin beschrieben. Wird diese Einschränkung in Zukunft immer so restriktiv greifen oder werden die weiteren Softwareugrades wieder wie gewohnt frei zugänglich sein und die Upgrades der Hardware Firmware im registrierten Bereich? Schönen Tag noch ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/05/2019 06:51:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.06.2019 17:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32981 Bewertung: (4076)
|
Hallo LuckyMike, zuerst einmal willkommen im Forum. Ich habe als erstes eine Bitte an dich: Wie und wann Siemens für das Updaten/Upgraden mal wieder etwas ändert, weiß nur Siemens. Das Forum hier ist zwar unter der Leitung von Siemens, dient aber hauptsächlich als Plattform, wo sich User austauschen bzw. helfen können. Deine Frage kann dir nur Siemens beantworten und es wird sich voraussichtlich niemand hier von allein melden. Stelle deine Frage in Form eines Support Request, dass geht dann direkt an Siemens. |
Folgen Sie uns auf