11.06.2019 21:10 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung: (67) |
CU310-2PN mußt Du per GSDML anlegen. |
12.06.2019 07:48 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung: (67) |
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761180 |
17.06.2019 20:54 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vorerst danke an alle, habe mittlerweile die Kommunikation zwischen S7 und S120 hingekriegt. Konnte auch desweiteren CU und Servo mit dem passenden Telegrammen hinzufügen. Habe auch die S120 vorher mit STARTER in Betrieb genommen bevor ich das vergesse an dieser Stelle zu sagen. [snip] ... Mfg ------------- |
Zuletzt bearbeitet von: S_Moderator am: 06/26/2019 12:08:37Folgefrage gesplittet |
|
26.06.2019 12:07 | |
Beigetreten: 16.09.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 495 Bewertung: (18) |
Neue Frage von Grekkos wurde in ein separates Thema mit dem Titel Servo Motor an S120 in TIA 15 gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf