14.06.2019 22:09 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Ich möchte den Wert A aus dem Gleit-Koverter von Wert B aus dem Gleit-Konverter subtrahieren und anschließend einen Ausgang schalten, wenn der Wert > 1000 ist und einen zweiten Ausgang schalten, wenn der Wert > 3000 ist. Die mathematische Funktion finde ich in der Logo nicht, obwohl es eine aktuelle ist und mit der arithmetischen Anweisung kann ich die Konverter oder analogen Merker nicht einbinden. Vielen Dank schon einmal.. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/17/2019 09:31:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.06.2019 23:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 2174 Bewertung: (95) |
Meinst Du sinngemäß so etwas wie im Anhang ??? DateianhangTest_256.zip (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/14/2019 23:39:27Datei erneuert |
|
15.06.2019 07:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Die arithmetische Anweisung ist eine der Möglichkeiten. Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? Im angehangenen Programm habe ich zwei Varianten aufgeführt. Variante 2:
DateianhangDifferenzauswertung.zip (53 Downloads) |
16.06.2019 20:40 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, hat super geklappt. Ich habe noch eine Einschalt- und eine Ausschaltverzögerung eingebaut, jedoch schalten diese sofort durch, habe ich noch einen Fehler gemacht. Das Programm habe ich mit angehangen. Es soll Einschalten, wenn die Leistung länger als z.B. 30 Sekunden ansteht und dann aber erst wieder ausgehen, auch bei geringer vorhandener Leistung, z.B. von z.B. 60 Sekunden. DateianhangWechselrichter Forum.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf