21.06.2019 00:27 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ich würde nicht zufällig zwischen Spiel 1 bis 3 auswählen, weil man da nicht wirklich verhindern kann, dass ein Spiel nicht öfter als 2x nacheinander läuft. Statt dessen würde ich den Zufall zwischen 1 und 2 entscheiden lassen und so entweder zum 1. oder 2. anderen Spiel schalten. Man hätte also immer nach Ablauf der Zeit ein anderes Spiel, nur die Kiddies können sich nicht wirklich auf das Nächste einstellen. Das Ganze könnte z.B. wie im anhängenden Programm aussehen. DateianhangZufällige Spielweiterschaltung.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf