02.06.2019 17:01 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Gute Idee mit dem extra Schalter für das verriegeln von den Werten. |
20.06.2019 17:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Siehe Anhang, einfach mit der Maus anwählen und ändern. Dazu muss der Softwareschalter natürlich als Parameter in der Meldung eingefügt werden, wie bereits erwähnt. Wenn du den an lässt, ist natürlich der Logo-Eingang quasi überbrückt und die F-Tasten gehen immer. Du kannst den Softwareschalter auch auf remanent stellen, wenn du das dauerhaft so haben willst. M.f.G. Scorp DateianhangKomfortsteuerung4.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 06/20/2019 17:59:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.06.2019 18:46 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Kann ich die Bezeichnung vom Softwareschalter im Display irgendwie ändern ? Momentan off / on |
20.06.2019 22:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 2258 Bewertung: (99) |
Up´s - Nicht bedacht ! Daher meide Ich persönlich den Softwareschalter wo ich kann. mfg |
Folgen Sie uns auf