27.02.2019 12:37 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 3812 Bewertung: (554)
|
Hi, seit 26.02.2019 kann man die neue Firmware V4.3 für die S7-1200 herunterladen. Die neue Firmwrare wird aber nicht über ein neues Service Pack o.ä. in TIA integriert, sondern man benötigt dazu ein HSP0276 damit SIMATIC S7-1200 CPU der FW-Version 4.3 offline projektiert werden können. Dieser HSP kann unter STEP 7 Basic V15.1 und unter STEP 7 Professional V15.1 verwendet werden. Firmwareversion V4.3 für S7-1200 Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP) Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 28.02.2019 08:56:31
|
|
20.06.2019 23:08 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Halli Hallo, geht dies auch unter V14? oder gibt es da wieder Probleme |
21.06.2019 09:30 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
In TIA V14 wird es keine Probleme geben, denn die Firmware V4.3 wird in TIA V14 erst gar nicht unterstützt, was du sicherlich im verlinkten Artikel "Firmwareversion V4.3 für S7-1200 verfügbar" gelesen hast. |
23.06.2019 23:11 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Ne sorry hatte ich nicht gelesen gehabt, aber trotzdem danke |
Folgen Sie uns auf