23.06.2019 20:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 2174 Bewertung: (95) |
Hallo an alle, hier nun meine vorab Variante. Für die Testphase habe ich den Analogeingang auf eine Zähler umgelegt und Merker zwischengeschaltet. Es wäre schön, wenn jemand es auf Fehler hin testen könnte. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei: @Scorp Ich bevorzuge an sich AWL. Da kann man schön "eng" programmieren ohne große "Klimmzüge" zu machen und es Kommt ja der Programmabarbeitung am nächsten. Dabei verwende ich wegen der Übersicht von wiederkehrende oder komplexe Routinen gerne eigene PB´s oder FB´s. Daher kommt die liebe zu UFD´s in der Logo. mfG DateianhangRingpuffer Final (DEMO).zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/23/2019 20:53:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf