24.06.2019 14:05 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hallo Logofreunde. Ich habe für meine Logo ein Schaltprogramm erstellt für ein Klappen-Öffnungs- und Schließvorgang für meine Wärmepumpe. Wärmepumpe hat von 22:00 bis 06:00 Nachtstrom und läuft nur in diesem Zeitraum. Zur Verfügung steht eine große Luftklappe die zwischen Außenansaugung und Kellerluftansaugung wechselt. 2 Temperatursensoren: Luftansaugung Wärmepumpe und Außentemperatur. Wird nun draußen (Außentermperatur) wärmer Bsp. Sommer, soll ab ca. 21 Uhr die Klappe aufgehen und warme Außenluft der Wärmepumpe zur Verfügung stehen. Die Kühlschränke bekommen dann direkt eiskalte Luft ab - sehr gut. Wenn nun draußen kälter ist als innen muss die Klappe zubleiben. Wenn draußen kälter als (eingestellte 10°C) - bleibt die Klappe zu. Um 05:00 geht die Klappe wieder zu, die Kühlschränke werden nicht mit unnötiger heißer Luft konfrontiert. - bis hierher hat meine Schaltung schon funktioniert. Handbetätigung über Netzwerkeingänge sowie nach Stromausfall: Klappe schließen ist inkludiert Wie kann ich das nun realisieren, wenn es während dem Öffnungsvorgang zu einem rapiden Temperatursturz kommt? DateianhangWärmepumpe.zip (81 Downloads) |
24.06.2019 21:41 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 2264 Bewertung: (99) |
Hallo Taifuhn, so wie ich es verstanden habe brauchst Du eine Auswertung, die eine Impuls ausgibt wenn sich der Analogwert zu schnell ändert. Im Anhang eine Möglichkeit, die Dir vielleicht weiterhelfen kann. mfG DateianhangTemp-Abfall 01.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.08.2019 06:18 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hallo Ella 68, das ist genau das was ich gesucht habe. Danke |
09.08.2019 14:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 2264 Bewertung: (99) |
Gern geschehen ! mfG |
Folgen Sie uns auf