01.07.2019 07:54 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo rkoe27, ein paar mehr Infos wären recht nützlich um Dir helfen zu können. Z.B kannst Du den CP anpingen von Deinem Server? Wie sind die restlichen Netzwerkeinstellungen (Subnetmask und Standard-Gateway) auf beiden Seiten? Welche S7 Bausteine verwendest Du? VG |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
01.07.2019 09:39 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, was ich dir anbieten kann, ist ein Step7 Projekt mit Send / Receive (Siehe Anhang), von dem ich weiß, dass es funktioniert (Step 7 Klassik). Das kannst du ja mal vergleichen mit deinem TIA Projekt. Ist nur eine TCP-Verbindung ohne ISO Protokoll. Gruß Eleu DateianhangEther_10.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2019 10:09 | |
Beigetreten: 14.09.2011 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 154 Bewertung: (0) |
Hallo Eleu, ich versuche es mal die nächsten Tage. Vielen Dank für die Hilfe. rkoe |
02.07.2019 07:55 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo rkoe27, liefert Dir der AG_Send einen Fehlercode? Als Testmöglichkeit habe ich früher immer Telnet verwendet, unter Win10 muss das abwohl erst aktiviert / nachinstalliert werden (Google hilft ;-) |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf