05.07.2019 10:37 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 22371 Bewertung: (3014)
|
hi, ist eigentlich eine kinderleichte sache. du legst die beiden geräte an im tia, verbindest sie mit einem Netz und legst an einer CPU ein IO System an. Dann noch die Ports in der Topologiesicht verbinden Dann in den Eigenschaften des netzes zum MRP Einstellungen und dort im dialog festlegen wer manager ist und wer client. Das war es auch schon. MRP hat aber nichts mit redundanz der steuerung zu tun, das ist was anderes. hier findest du noch ein kleines beispiel für MRP und S7-1500 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739614 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 07/05/2019 10:37:59Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 07/05/2019 10:40:12 |
|
05.07.2019 13:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Vielen Dank Gruß Thomas |
Folgen Sie uns auf