11.07.2019 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Wenn er als Privatmann einkaufen will, kann er bei Siemens nicht bestellen. |
11.07.2019 16:44 | |
Beigetreten: 08.03.2017 Letzter Bes: 20.04.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Und wie sieht das eben bei den Kits mit den HMI-Panels aus? Weil da steht ja in der Mall auch nur die V8. |
Folgen Sie uns auf