01.08.2023 10:26 | |
Beigetreten: 29.05.2018 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es hierzu bereits eine Lösung? |
03.08.2023 06:52 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 13742 Bewertung: (1730)
|
Hallo ndpa Auch in V18 (V17 Image) habe ich keine Eigenschaft oder Methode/Systemfunktion gefunden um aus der PDF Anzeige die aktuell angezeigte Seite auszulesen. ber Script kommst du hier auch nicht ran. Ansonsten sind die Funktionen alle hier beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109815056/124479413643 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf