16.07.2019 10:57 | |
Beigetreten: 23.04.2013 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (1) |
Ich muss mich korrigieren: Es passiert beim Laden des AlarmLoggings nach dem Schritt „Initialisiere Server-Replikation“ in dem Schritt „Aktualisiere Datenmanager-Variablen“. Ich habe Testweise (nach Sicherung des Projektes) sämtliche Meldearchive und Taglogging-Archive gelöscht, übersetzt mit Urlöschen, Geladen -> das Problem bleibt bestehen. DateianhangYouCut_20190716_105028794 1.avi (83 Downloads) |
16.07.2019 11:11 | |
Beigetreten: 23.04.2013 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (1) |
Vielen Dank erstmal für deine Antwort! Ja, in der Log gibt es tatsächlich Fehler:
Den kompletten letzten Log-Abschnitt hänge ich an DateianhangSIMATIC_S7_Protocol_Suite_02.LOG.txt (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf